Adición de una configuración personalizada - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012389 - Software Application - Software Licensing - 4.0

Ayuda de Software Manager

Brand
Johnson Controls
Metasys
Product name
Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012389
Version
4.0
Revision date
2024-02-08
Language
Español (España)

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Puede añadir opciones adicionales personalizadas mediante ajustes cifrados para determinadas circunstancias aprobadas. Johnson Controls tiene que proporcionar un archivo para añadir una opción personalizada. La adición de un ajuste personalizado no es una característica común necesaria en Software Manager. Para añadir un ajuste personalizado, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. En la configuración Online Connection, haga clic en el icono + para añadir una opción personalizada.
  2. Busque y abra el archivo de configuración proporcionado por Johnson Controls. La aplicación procesa el archivo, verifica los datos y añade la nueva opción personalizada a la lista desplegable.
  3. Haga clic en Save.
    Nota: Aparecerá un mensaje de error si proporciona un archivo de configuración que coincida con una opción que ya exista en el desplegable.