Uso de archivos CSV en Excel - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012389 - Software Application - Software Licensing - 4.0

Ayuda de Software Manager

Brand
Johnson Controls
Metasys
Product name
Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012389
Version
4.0
Revision date
2024-02-08
Language
Español (España)

Cuando utilice Excel para ver el contenido de un archivo CSV exportado, utilice el Asistente para importación de texto en lugar de abrir directamente el archivo con el fin de garantizar la correcta interpretación de los datos. Esto se aplica a los archivos de exportación del histórico de licencias y de los detalles de la licencia. Consulte la ayuda de Excel respecto al asistente de importación de texto, con las siguientes consideraciones:

  • En el paso 1 del asistente para importación de texto, seleccione la opción Delimited para el tipo de datos. Si la vista previa no parece correcta en relación con la selección predeterminada del origen del archivo, elija 65001: Unicode (UTF 8).
  • En el paso 2, elija Comma como tipo de delimitador.
  • En el paso 3, establezca los formatos de datos de las columnas según corresponda a cada columna de datos.
    Nota: Estos pasos pueden variar en función de la versión de Excel que utilice.