Actualización de la etiqueta de la máquina - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012389 - Software Application - Software Licensing - 4.0

Ayuda de Software Manager

Product
Building Automation Systems > Authentication and Licensing > Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012389
Version
4.0
Revision date
2024-02-08

Procedimiento

  1. Haga clic en el enlace Machine Tag en la ventana principal de Software Manager. Aparece el cuadro de diálogo Machine Tag con los datos actuales de la etiqueta de la máquina, si están disponibles.
  2. Introduzca una nueva etiqueta de máquina en el cuadro de diálogo Machine Tag.
    Nota: La etiqueta de la máquina no puede estar en blanco y no debe superar los 300 caracteres.
  3. Haga clic en Save para cerrar el cuadro de diálogo Machine Tag. La aplicación Software Manager envía el nuevo valor de etiqueta de máquina al Portal de licencias y actualiza su pantalla principal.
    Nota: Cuando se hace clic en Save y el campo del valor de la etiqueta de la máquina está en blanco, aparece el siguiente mensaje: Field Validation Error. Si se produce un error que impide guardar la etiqueta de la máquina, aparece el siguiente mensaje: Machine Tag Save Failed. Consulte la sección Solución de problemas para obtener más información sobre los errores que pueden producirse.