Diagnóstico del sistema TMR - Johnson Controls - LIT-12013890 - CEGPNL100x-0 - JC-TMR2400-x - SE-CEG1001-x - Network gateway - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel - TMR Wireless Router

Guía del usuario de CEG y TMR

Product
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013890
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

El TMR proporciona información de diagnóstico que puede utilizarse para ayudar a solucionar problemas en el sistema TMR inalámbrico.

Consulte el boletín técnico de CEG y TMR (LIT-12013900) para ver más detalles.

Consulte la tabla siguiente para ver una lista de los elementos del menú de la página de diagnóstico del sistema.

Tabla 1. Elementos del menú de la página de diagnóstico del sistema TMR
Elemento Descripción
Información general
Reset Diagnostic Info (Restablecer información de diagnóstico) Si este elemento se ajusta en “true” (verdadero), se restablece toda la información de diagnóstico.
Wireless PAN ID (ID de PAN inalámbrica) Indica la ID de PAN actual que usa el TMR.
Wireless Channel (Canal inalámbrico) Indica el canal actual que usa el TMR.
Wireless MS/TP Device Count (Recuento de dispositivos MS/TP inalámbricos) Indica el número de dispositivos MS/TP que hay en la PAN inalámbrica del TMR.
Wireless Router Count (Recuento de enrutadores inalámbricos) Indica el número de enrutadores TMR que detecta el coordinador TMR.
Diagnósticos del coordinador
Firmware Version (Versión de firmware) Indica la versión de firmware instalada en el TMR.
Warning Code (Código de advertencia)

Indica la advertencia de máxima prioridad que detecta el TMR. Un TMR puede detectar las siguientes advertencias:

  • Normal
  • Lost Coordinator (Coordinador perdido)
  • MS/TP Address Conflict (Conflicto de direcciones MS/TP)
  • Lost MS/TP Connection (Conexión de MS/TP perdida)
  • Area/PAN Setting Conflict (Conflicto de ajustes de área/PAN)
  • No Routers Detected (No se detectan enrutadores)
  • Router Offline (Enrutador sin conexión)
Memory Usage (Memoria en uso) Indica el uso actual de memoria en el TMR.
CPU Usage (CPU en uso) Indica el uso actual de CPU en el TMR.
Reboot Count (Recuento de reinicios) Indica el número de veces que el TMR se ha reiniciado.
Wireless Message Rate (Tasa de mensajes inalámbricos) Indica el número de mensajes BACnet por aire recibidos en el último minuto.
Wireless CCA Retry Rate (Tasa de reintentos de CCA inalámbrica) Indica el número de reintentos de CCA (Evaluación de canales libres) que hubo en el último minuto.
Wireless Duty Cycle Rate (Tasa de ciclos de trabajo inalámbricos) Indica el número de reintentos limitados por ciclos de trabajo que hubo en el último minuto.
MS/TP BACnet Message Rate (Tasa de mensajes BACnet MS/TP) Indica el número de mensajes BACnet recibidos en el lado MS/TP por cable del TMR.
MS/TP Lost Token Count (Recuento de tokens perdidos de MS/TP) Indica el número de veces que se perdió el token de MS/TP.
MS/TP Token Loop Time (ms) (Tiempo de bucle de token de MS/TP [ms]) Indica el tiempo transcurrido continuo recibiendo el token de MS/TP.