Diagnóstico del enrutador TMR - Johnson Controls - LIT-12013890 - CEGPNL100x-0 - JC-TMR2400-x - SE-CEG1001-x - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Guía del usuario de CEG y TMR

Product
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013890
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Cada enrutador TMR envía información de diagnóstico al coordinador TMR de forma periódica.

Esa información puede utilizarse para ayudar a solucionar problemas en el sistema TMR inalámbrico. Consulte el boletín técnico de CEG y TMR (LIT-12013900) para ver más detalles.

Consulte la tabla siguiente para ver una lista de los elementos del menú de la página de diagnóstico del enrutador.

Tabla 1. Elementos del menú de la página de diagnóstico del enrutador TMR
Elemento Descripción
MS/TP Controller Address(es) (Direcciones de controladores MS/TP) Muestra una lista de los dispositivos BACnet conectados en el lado MS/TP por cable del TMR.
Firmware Build (Compilación de firmware) Indica el número de compilación de la versión de firmware instalada en el TMR.
Warning Code (Código de advertencia)

Indica la advertencia de máxima prioridad que detecta el TMR. Un TMR puede detectar las siguientes advertencias:

  • Normal
  • Lost Coordinator (Coordinador perdido)
  • MS/TP Address Conflict (Conflicto de direcciones MS/TP)
  • Lost MS/TP Connection (Conexión de MS/TP perdida)
  • Area/PAN Setting Conflict (Conflicto de ajustes de área/PAN)
  • No Routers Detected (No se detectan enrutadores)
  • Router Offline (Enrutador sin conexión)
Ping Router (Ping de enrutador) Cuando se ajusta en “true” (verdadero), se envía un comando ping al enrutador, lo que causa que el LED del enrutador parpadee de color blanco durante 30 segundos. El ping puede utilizarse para ayudar a localizar físicamente un TMR.
Wireless Short Address (Dirección inalámbrica breve) Indica la dirección de red asignada al TMR.
Memory Usage (Memoria en uso) Indica el uso actual de memoria en el TMR.
CPU Usage (CPU en uso) Indica el uso actual de CPU en el TMR.
Reboot Count (Recuento de reinicios) Indica el número de veces que el TMR se ha reiniciado.
Wireless RSSI (dBm) (RSSI inalámbrica [dBm]) Indica la RSSI (Indicación de intensidad de señal recibida) de los mensajes recibidos del coordinador TMR.
Wireless Message Reliability (Confiabilidad de mensajes inalámbricos) Indica la probabilidad de que un mensaje sea enviado o recibido sin reintentos.
Wireless Message Hops (Saltos de mensajes inalámbricos) Indica el número de saltos en la malla que debe realizar un mensaje desde el coordinador TMR hasta el enrutador TMR.
Wireless Message Rate (Tasa de mensajes inalámbricos) Indica el número de mensajes BACnet por aire recibidos en el último minuto.
Wireless Message Latency (Latencia de mensajes inalámbricos) Indica el tiempo habitual de ida y vuelta de una solicitud o respuesta para un único mensaje BACnet.
Wireless CCA Retry Rate (Tasa de reintentos de CCA inalámbrica) Indica el número de reintentos de CCA (Evaluación de canales libres) que hubo en el último minuto.
Time since last heartbeat (Tiempo desde la última pulsación) Indica el tiempo transcurrido en minutos desde que el coordinador TMR recibió el último mensaje de pulsación.
Lost Coordinator Count (Recuento de coordinador perdido) Indica el número de veces que el enrutador TMR dejó de recibir mensajes del coordinador TMR e intentó la recuperación mediante la búsqueda de otros canales inalámbricos.