Configuración avanzada de TMR - Johnson Controls - LIT-12013890 - CEGPNL100x-0 - JC-TMR2400-x - SE-CEG1001-x - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Guía del usuario de CEG y TMR

Product
Document number
LIT-12013890
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

La página de configuración avanzada permite acceder a los elementos de configuración del TMR que se usan con menos frecuencia.

Nota: La mejor práctica es dejar estos elementos en sus valores predeterminados. Consulte el boletín técnico de CEG y TMR (LIT-12013900) para ver los detalles sobre cuándo y cómo cambiar estos valores.

Consulte la tabla siguiente para ver una lista de los elementos del menú de la página de configuración avanzada.

Tabla 1. Elementos del menú de la página de configuración avanzada de TMR
Elemento Descripción
Join Button (Botón de incorporación)

Predeterminado: Enable (Habilitar)

Si este elemento se ajusta en “enable” (habilitar), se puede usar Join PB (Botón pulsador de incorporación) en el TMR para abrir la red para hacer incorporaciones. La mejor práctica es ajustar este elemento en “disabled” (deshabilitado) al final de la puesta en servicio para que el sistema esté más protegido.

RF Channel (Canal de RF)

El canal de radiofrecuencia es el canal de radio activo (la frecuencia) que usa la red PAN. Si el ruido u otros sistemas de RF afectan el canal activo, seleccione cualquier valor entre 11 y 25.

La mejor práctica es usar los canales 15, 20, o 25, ya que estos canales no interfieren con los canales de Wi-Fi. Consulte con su asistencia de TI local si desea ajustar otros valores.

RF Tx Power (dBm) (Tx Power de RF [dBm])

En función de las condiciones del sitio, es posible que deba reducir este valor con respecto al límite superior ajustado en la fábrica. Puede ajustar cualquier valor entre 10 y el límite de fábrica específico para el modelo.

Importante: El ajuste demasiado bajo de la potencia puede causar que los dispositivos se desconecten de la red inalámbrica y es posible que deba agregar más TMR al sistema como repetidores autónomos.
Proxy Token (Token proxy)

Predeterminado: Enable (Habilitar)

El TMR usa un algoritmo de MS/TP patentado que es compatible con la mayoría de los dispositivos BACnet MS/TP. Si tiene problemas con equipos de terceros, es posible que deba deshabilitar esta característica.

Auto Firmware Update (Actualización automática de firmware)

Predeterminado: Enable (Habilitar)

El CEG realiza automáticamente una actualización de firmware en los TMR que están conectados al sistema. Si no quiere usar esta característica, puede ajustar este elemento en “disabled” (deshabilitado).