Diagnóstico y ajustes del TMR - Johnson Controls - LIT-12013890 - CEGPNL100x-0 - JC-TMR2400-x - SE-CEG1001-x - Network gateway - CEG Panel - Connected Equipment Gateway CEG1001 - TMR2400

Guía del usuario de CEG y TMR

Brand
Johnson Controls
Product name
CEG Panel
Connected Equipment Gateway CEG1001
TMR2400
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013890
Revision date
2022-08-11
Product status
Active
Language
Español (Argentina)

La IU local del CEG se puede utilizar para visualizar y cambiar los parámetros de dispositivos TMR conectados.

La lista de dispositivos del CEG muestra todos los equipos conectados con cable al CEG. También muestra todos los equipos que tienen una conexión inalámbrica a través de un TMR y el TMC.

Nota: La página de la lista de dispositivos no indica si los equipos tienen una conexión con cable o inalámbrica.
Para configurar y ver la información de la red TMR, seleccione el coordinador TMR en la página de la lista de dispositivos del CEG. Cuando visualice los datos del coordinador TMR, seleccione cualquiera de las páginas siguientes para ver más información: