Descripción general de CEG y TMR - Johnson Controls - LIT-12013890 - CEGPNL100x-0 - JC-TMR2400-x - SE-CEG1001-x - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Guía del usuario de CEG y TMR

Product
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013890
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

El CEG (Portal de enlace de equipos conectados) transmite datos de equipos compatibles con BACnet® MS/TP a la nube. Incluye una IU (interfaz de usuario) local para la puesta en servicio y la configuración básicas. La IU local del CEG se puede utilizar, además, para visualizar y cambiar los parámetros y los datos de diagnóstico de dispositivos TMR (Enrutadores inalámbricos transparentes MS/TP).

El TMR es un componente del CES (Sistema de equipos conectados) que proporciona conectividad inalámbrica a controladores BACnet MS/TP. Puede utilizarse como coordinador de red inalámbrica, como enrutador controlador de campo o como repetidor autónomo.