Configuración del punto de acceso a Wi-Fi - Johnson Controls - LIT-12013890 - CEGPNL100x-0 - JC-TMR2400-x - SE-CEG1001-x - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Guía del usuario de CEG y TMR

Product
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013890
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para modificar la SSID o la frase de contraseña de red Wi-Fi del CEG, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Enchufe el adaptador Wi-Fi en el puerto USB.
  2. Inicie sesión en la IU local del CEG.
  3. Haga clic en Settings > Wi-Fi Access Point (Ajustes > Punto de acceso a Wi-Fi).
  4. Para cambiar la SSID de red Wi-Fi del CEG, edite el campo Wi-Fi SSID (SSID de Wi-Fi). Para cambiar la frase de contraseña, edite el campo Wi-Fi Passphrase (Frase de contraseña de Wi-Fi).
    Nota: Cuando inicia sesión en el CEG por primera vez, la IU le indica que cambie estos ajustes.
  5. Para guardar los cambios, haga clic en Save (Guardar).

Qué hacer a continuación

En los dispositivos que se conectan a la red Wi-Fi del CEG, vuelva a incorporar la red Wi-Fi usando la SSID y la frase de contraseña nuevas. En algunas computadoras y dispositivos móviles, debe seleccionar y olvidar la red Wi-Fi original antes de volver a incorporarse a la red con la nueva frase de contraseña.