Configuración del modo cliente de Wi-Fi - Johnson Controls - LIT-12013890 - CEGPNL100x-0 - JC-TMR2400-x - SE-CEG1001-x - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Guía del usuario de CEG y TMR

Product
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013890
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para conectar el CEG a Internet con Wi-Fi, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Enchufe el adaptador Wi-Fi en el puerto USB.
  2. Inicie sesión en la IU local del CEG.
  3. Haga clic en Settings > Wi-Fi Client (Ajustes > Wi-Fi cliente).
  4. En la lista Enabled (Habilitado), seleccione On (Encendido).
    Importante: Cuando la Wi-Fi cliente se ajusta en On (Encendido), se debe establecer el ajuste de Ethernet en la pantalla Ethernet Settings (Ajustes de Ethernet) en Off (Apagado). Wi-Fi y Ethernet no pueden estar habilitadas al mismo tiempo; de lo contrario, el dispositivo no funcionará.
  5. Haga clic en el botón Select SSID (Seleccionar SSID).
  6. En la SSID list (Lista de SSID), seleccione la SSID de la red inalámbrica con la que desee conectarse.
  7. En el campo Passphrase (Frase de contraseña), escriba la frase de contraseña de la red inalámbrica.
  8. Haga clic en Save (Guardar).