Configuración de la conexión a servicios remotos - Johnson Controls - LIT-12013890 - CEGPNL100x-0 - JC-TMR2400-x - SE-CEG1001-x - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Guía del usuario de CEG y TMR

Product
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013890
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cada dispositivo del CEG usa una ID de cuenta para enviar datos de telemetría a la nube. Para configurar la ID de cuenta correspondiente al dispositivo, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Inicie sesión en la IU local del CEG.
  2. Haga clic en Settings > Remote Services Connection (Ajustes > Conexión a servicios remotos).
  3. Haga clic en Edit Account ID (Editar ID de cuenta).
  4. En la ventana emergente, escriba la nueva ID de cuenta y haga clic en Save (Guardar).
    Nota: El equipo de incorporación del CEP le proporciona al instalador la ID de cuenta.

Qué hacer a continuación

Para ver el estado de conexión del CEG con la nube, haga clic en Remote Diagnostic (Diagnóstico remoto).