Configuración de la conexión a Internet - Johnson Controls - LIT-12013890 - CEGPNL100x-0 - JC-TMR2400-x - SE-CEG1001-x - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Guía del usuario de CEG y TMR

Product
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013890
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El CEG usa una conexión a Internet para transmitir datos de telemetría a la nube. Se puede conectar el CEG a Internet a través de una conexión con cable Ethernet a un enrutador o a un módem celular.

Procedimiento

  1. Inicie sesión en la IU local del CEG.
  2. Para configurar una conexión con cable Ethernet, haga clic en Settings > Ethernet (Ajustes > Ethernet) y escriba los datos necesarios según se describe en la tabla siguiente:
    Tabla 1. Ajustes de Ethernet de CEG
    Campo Ajuste
    Ethernet Predeterminado: On
    Importante: Si el ajuste de Ethernet es On (Encendido), se debe establecer el ajuste de Wi-Fi en la pantalla Wi-Fi Client Settings (Ajustes de Wi-Fi cliente) en Off (Apagado). Wi-Fi y Ethernet no pueden estar habilitadas al mismo tiempo; de lo contrario, el dispositivo no funcionará.
    Hostname (Nombre de host)

    Predeterminado: CEG seguido de la dirección MAC de Ethernet.

    El nombre de host puede cambiarse, pero debe ser exclusivo para cada dispositivo de una red.

    Domain Name Suffix (Sufijo de nombre de dominio) Se completa automáticamente
    Ethernet MAC Address (Dirección MAC de Ethernet) Se completa automáticamente
    Auto DHCP Configure (Configuración automática de DHCP)

    Predeterminado: On

    Si desea o debe usar el CEG con una dirección IP estática, deberá ajustar este campo en Off (Apagado). Obtenga la dirección IP, la máscara de subred y el portal de enlace predeterminado de su departamento de TI y complete los campos de forma manual. Cuando se deja en On (Encendido), estos campos se completan automáticamente.

    Dirección IP Consulte el punto Auto DHCP Configure (Configuración automática de DHCP) anterior.
    Máscara de subred Consulte el punto Auto DHCP Configure (Configuración automática de DHCP) anterior.
    Puerta de enlace predeterminada Consulte el punto Auto DHCP Configure (Configuración automática de DHCP) anterior.
    Auto DNS Configure (Configuración automática de DNS)

    Predeterminado: On

    Ajústelo en Off (Apagado) si desea ingresar sus propias direcciones de DNS (Servidores de nombres de dominio).

    Nota: Si ajusta Auto DHCP Configure (Configuración automática de DHCP) en On (Encendido), también deberá ajustar Auto DNS Configure (Configuración automática de DNS) en On (Encendido).
    Primary DNS Server (Servidor DNS primario) La dirección de su servidor DNS primario, si está disponible.
    Secondary DNS Server (Servidor DNS secundario) La dirección de su servidor DNS secundario, si está disponible.
  3. Para guardar los cambios, haga clic en Save (Guardar).