Cambio de ajustes de BACnet MS/TP - Johnson Controls - LIT-12013890 - CEGPNL100x-0 - JC-TMR2400-x - SE-CEG1001-x - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Guía del usuario de CEG y TMR

Product
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013890
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Antes de conectar el CEG a una red BACnet MS/TP existente, es posible que deba cambiar los ajustes predeterminados de BACnet MS/TP del CEG. Consulte Ajustes de BACnet MS/TP. Para cambiar los ajustes de BACnet MS/TP, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Inicie sesión en la IU local del CEG.
  2. Haga clic en Settings > BACnet (Ajustes > BACnet).
  3. Modifique los campos siguientes:
    • Device Object Identifier (Identificador de objetos del dispositivo)
    • Dirección MAC
    • Número de red
    • Velocidad en baudios
    • Máx. principal
    • Tipo de codificación BACnet
    Nota:
    • La dirección MAC es la dirección MS/TP que el CEG usa y no puede estar en conflicto con ningún otro dispositivo MS/TP en la red.
    • Si usa la interfaz inalámbrica TMR, deje el campo Max Master (Máx. principal) en 127.
    • El TMR no admite la velocidad en baudios de 1200.
  4. Haga clic en Save (Guardar).
    El CEG se reinicia después de que se hace clic en Save (Guardar).