Administración - Johnson Controls - LIT-12013890 - CEGPNL100x-0 - JC-TMR2400-x - SE-CEG1001-x - Network gateway - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel - TMR Wireless Router

Guía del usuario de CEG y TMR

Product
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013890
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Antes de empezar

Asegúrese de tener acceso de administrador al CEG.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Como administrador, puede agregar o eliminar usuarios y cambiar el nombre, el nombre de usuario, la contraseña de un usuario existente.
Nota: Para proporcionarles a los usuarios acceso completo al CEG, asígnelos al rol de administrador.
Nota: No puede eliminar su propio usuario ni cambiar el rol de su propio usuario.

Procedimiento

  1. Inicie sesión en la IU local del CEG con un usuario administrador.
  2. Haga clic en Settings > Administration (Ajustes > Administración).
    1. Para agregar un nuevo usuario, haga clic en Add New User (Agregar nuevo usuario), escriba la información del usuario y haga clic en Save (Guardar).
    2. Para cambiar los datos de un usuario, haga clic en el usuario en la lista, actualice los campos y haga clic en Save (Guardar).
    3. Para eliminar el usuario, haga clic en Delete User (Eliminar usuario).