Actualización del software - Johnson Controls - LIT-12013890 - CEGPNL100x-0 - JC-TMR2400-x - SE-CEG1001-x - Network gateway - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel - TMR Wireless Router

Guía del usuario de CEG y TMR

Product
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013890
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Antes de empezar

Las actualizaciones del software en el CEG se inician de forma remota. En caso de que se requiera una actualización manual, se puede usar la IU local del CEG. Para actualizar el software del CEG de forma manual debe cargar un archivo .cgi en el CEG. Un archivo .cgi es un archivo de imágenes de firmware de CEG firmado y es el único tipo de archivo que puede usar. Asegúrese de que exista el archivo .cgi correcto en el dispositivo que use para conectarse con la IU local del CEG.

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para actualizar el software del CEG de forma manual, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Inicie sesión en la IU local del CEG.
  2. Haga clic en Settings > Software Updates (Ajustes > Actualizaciones de software).
  3. Haga clic en Choose File (Seleccionar archivo) y desplácese hasta el archivo .cgi.
  4. Haga clic en Upload (Cargar) y espere hasta que se complete la carga.
  5. Cuando la carga se complete satisfactoriamente, haga clic en Install (Instalar) y espere hasta que se complete la instalación. Esto puede tardar hasta 15 minutos.