Resolución de problemas - Johnson Controls - WVS-1000 - Diagnóstico de vibraciones - WVS-1000 Wireless Vibration Sensor

Guía de instalación del sensor de vibraciones inalámbrico Johnson Controls

Product
Document revision
B
Revision date
2022-07-04
Part number
24-11154-00018

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Si los LED del DAQ WVS-1000 parpadean continuamente, no se apagan, no se encienden o si el dispositivo no se conecta a la aplicación móvil Johnson Controls Wireless Vibration Sensor, hay un problema con el dispositivo.

Asegúrese de que el DAQ WVS-1000 esté encendido, que la aplicación para teléfono móvil o para tableta habilitada para datos esté conectada a Bluetooth y que la aplicación móvil Johnson Controls Vibration Diagnostics Service esté abierta. Si el problema persiste, realice los pasos siguientes para reiniciar el DAQ WVS-1000:

Procedimiento

  1. Mantenga presionado el botón de encendido durante 12 s para apagarlo.
  2. Suelte el botón de encendido.
  3. Mantenga presionado el botón de encendido durante 6 s para volver a encenderlo.
  4. Espere a que se reinicie el DAQ WVS-1000 y utilícelo de la forma habitual.
    De lo contrario, el problema podría deberse a lo siguiente:
    • Un error de conectividad
    • Un error de batería
    • Mal funcionamiento del dispositivo