Precauciones generales - Johnson Controls - WVS-1000 - Diagnóstico de vibraciones - WVS-1000 Wireless Vibration Sensor

Guía de instalación del sensor de vibraciones inalámbrico Johnson Controls

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Revision date
2022-07-04
Part number
24-11154-00018
AVISO
  • Riesgo de lesiones personales
  • Para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte, lea detenidamente estas instrucciones y siga todas las advertencias y precauciones incluidas en todos los manuales que acompañan al producto y que se adjuntan a la unidad.
Avertissement
  • Risque de blessure personnelle.
  • Pour réduire le risque de blesures graves ou de decès, lisez attentivement ces instructions et suivez tous les avertisements et mises en garde inclus dans les manuels qui accompagnent le produit et qui sont joints à l’unité.
  • Revise cuidadosamente todos los manuales e instrucciones, precauciones y advertencias que hay en el producto para el equipo que se prueba antes de usar el DAQ WVS-1000 o de montar el cable del sensor, para evitar cualquier peligro del equipo que se prueba.
  • Para reducir el riesgo de lesiones personales o muerte, revise cuidadosamente y asegúrese de entender las instrucciones, precauciones y advertencias que hay en el DAQ WVS-1000 y las que figuran en el manual que acompaña al dispositivo antes de utilizar el DAQ WVS-1000 o de montar el cable del sensor.
  • Un uso incorrecto podría causar lesiones personales por contacto con equipos giratorios o daños al producto y al equipo que se prueba. Los operadores deben estar calificados de acuerdo con los códigos y las regulaciones de construcción y seguridad locales, estatales y nacionales.
  • Utilice el equipo de protección individual apropiado y las herramientas adecuadas para operaciones eléctricas.
  • Asegúrese de que el cable del sensor esté libre de cualquier componente móvil del equipo que se prueba. Utilice abrazaderas de cables según sea necesario para asegurarse de que el cable del sensor está montado con firmeza en el equipo que se prueba para evitar movimientos durante la comprobación.
  • Evalúe cada equipo que se prueba y cualquier potencial problema de seguridad con la operación de prueba. En algunos casos, por ejemplo, si se monta el sensor cerca de un componente giratorio, lo mejor es desenergizar el equipo y esperar hasta que se detenga antes de montar el acelerómetro. Coordine con un representante de la instalación para garantizar que se completen correctamente las notificaciones y las operaciones de etiquetado de bloqueo antes de utilizar el DAQ WVS-1000.
  • Si es necesario desenergizar el equipo que se prueba, siga todas las instrucciones, precauciones y advertencias para apagar el equipo que se prueba y, después, abra y etiquete todos los interruptores desconectados. Nunca asuma que el suministro eléctrico está desconectado. Compruebe con un medidor y equipos de prueba. Es posible que algunos equipos sometidos a prueba requieran tiempo adicional para desenergizarse por completo.
  • No toque ni ajuste ningún dispositivo de seguridad asociado con el equipo que se prueba. Todas las características de seguridad, desconexiones y enclavamientos deben estar en su lugar y funcionando correctamente. Si esos dispositivos se ajustan o modifican de alguna manera, pueden producirse lesiones graves o la muerte. Nunca pase por alto ni desvíe un dispositivo de seguridad.