Carga - Johnson Controls - WVS-1000 - Diagnóstico de vibraciones - WVS-1000 Wireless Vibration Sensor

Guía de instalación del sensor de vibraciones inalámbrico Johnson Controls

Product
Document revision
B
Revision date
2022-07-04
Part number
24-11154-00018

El DAQ WVS-1000 funciona con una batería recargable interna y no se puede utilizar con una batería agotada. La unidad WVS-1000 se carga mediante un cable micro USB estándar (suministrado). Enchufe el cable de carga en el puerto micro USB del dispositivo y los LED parpadearán durante la carga para indicar el nivel de la batería. Cargue el dispositivo periódicamente y controle el estado de la batería en el dispositivo.