Cumplimiento de emisiones en América del Norte - Johnson Controls - WVS-1000 - Diagnóstico de vibraciones - WVS-1000 Wireless Vibration Sensor

Guía de instalación del sensor de vibraciones inalámbrico Johnson Controls

Product
Document revision
B
Revision date
2022-07-04
Part number
24-11154-00018

Estados Unidos

Este equipo ha sido probado y se concluye que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase A, de conformidad con la Parte 15 de la normativa de la FCC. Esos límites están destinados a proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando este equipo se opera en un ambiente comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. La operación de este equipo en una zona residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso los usuarios deberán corregir la interferencia a su propia cuenta y cargo.

Canadá

Este aparato digital Clase (A) cumple con todos los requisitos de las Regulaciones para equipos que causan interferencia de Canadá.

Cet appareil numérique de la Classe (A) respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.