Síntoma | Causa probable |
---|---|
El WEFC aparece sin conexión de forma intermitente en la IU local del CEG. | Asegúrese de que no haya una fuente de interferencia inalámbrica, como un horno de microondas o un teléfono inalámbrico de 2,4 GHz, instalada cerca del TMR o del radio del coordinador TMR. |
El LED de un TMR conectado al dispositivo MS/TP parpadea de color azul y verde. |
El TMR está intentando incorporarse a la PAN.
|
El LED de un TMR conectado al dispositivo MS/TP está de color amarillo. | El TMR está ajustado como coordinador. Para recuperar el TMR como enrutador, haga un restablecimiento a valores de fábrica. El color de estado operativo normal del TMR es verde. |
El LED de un TMR conectado al dispositivo MS/TP está de color púrpura. |
Coordinador perdido:
|
Se perdió la conexión de MS/TP con los equipos:
|
|
Dirección MS/TP duplicada: verifique que la dirección MS/TP de los equipos sea exclusiva en toda la red MS/TP. |
|
El LED de un TMR conectado al dispositivo MS/TP está de color aguamarina. |
Actualización de firmware en curso. La actualización se completa en aproximadamente cinco minutos y, después, el TMR regresa a la operación normal. |