Visualización de la intensidad de la señal en el módem - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Debe conectar el módem celular a su PC o su computadora portátil para ver la intensidad de la señal en el módem.

Procedimiento

  1. Desconecte el módem celular del puerto Ethernet del CEG.
  2. Conecte el módem celular al puerto Ethernet de su PC o su computadora portátil.
    Si su PC o su computadora portátil está configurada para recuperar automáticamente una dirección IP, podrá obtener la dirección IP del dispositivo. De lo contrario, asegúrese de que su PC o su computadora portátil pueda conectarse a la red 192.168.1.0 (255.255.255.0).
  3. Abra el explorador de Internet y en la barra de direcciones del explorador escriba 192.168.1.1. Aparece la primera página del asistente Getting Started (Pasos iniciales).
  4. Escriba las siguientes credenciales para ingresar:
    • User name (Nombre de usuario): admin
    • Password (Contraseña): la contraseña predeterminada para el módem celular se incluye en la etiqueta del dispositivo que se encuentra en un paquete fijado a la cubierta del interior de la puerta del panel del CEG.
  5. Abra la ventana Cellular (Celular) para ver la intensidad de la señal.