| Color del LED | Solución de problemas |
|---|---|
| Verde | El módem está en buen estado, no es necesario hacer nada más |
| Amarillo |
Inicie sesión en el módem celular para obtener información sobre la intensidad de la señal. Consulte Visualización de la intensidad de la señal en el módem para ver información sobre cómo iniciar sesión en el módem celular. Asegúrese de que los valores de RSSI y RSRP/RSRQ estén en rangos excelentes (verde) o buenos (amarillo) de acuerdo con la rúbrica de intensidad de la señal; consulte Tabla 2. Si los valores de intensidad de la señal de RSSI y RSRP/RSRQ no están en un rango excelente o bueno, intente las opciones siguientes para llevar la señal del módem celular dentro del rango bueno o excelente:
Si ninguna de las opciones genera una mejor intensidad de señal, llame a la asistencia técnica para ofertas conectadas al (+1 414) 524-5000, opción 6, 1, 8, 6, para conocer otras opciones. Alternativamente, puede ponerse en contacto con la asistencia técnica para ofertas conectadas por correo electrónico a: BE‑ConnectedOfferingsSupport@jci.com |
| El LED está apagado |
|
| Intensidad de la señal | Valor de RSRP | Valor de RSRQ |
|---|---|---|
| Excelente | >-90 dBm | >-9 dB |
| Buena | De -90 dBm a -105 dBm | De -9 dB a -12 dB |
| Regular | De -106 dBm a -120 dBm | n/a |
| Regular a deficiente | n/a | <-13 dB |
| Deficiente | <-120 dBm | n/a |