Estados de advertencia del TMR - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

El LED del TMR se torna púrpura para indicar una condición de advertencia. Una condición de advertencia puede afectar el rendimiento de otros dispositivos de la red.

En algunos casos, el código de advertencia aparece en la IU local del CEG. Sin embargo, si el enrutador TMR no está activo en la red inalámbrica, no se recibe otra indicación del problema. En este caso, elimine cada causa posible.

Nota: Puede haber una o más advertencias activas a la vez.

Use la tabla siguiente como guía para ver qué debe controlar.

Tabla 1. Estados de advertencia del TMR
Estado de advertencia Causa probable Soluciones
Auto-baud (Retraso de autobaudio)

Coordinador TMR: el coordinador TMR espera al CEG u otros dispositivos ya activos en el anillo MS/TP para iniciar el anillo.

Enrutador o repetidor TMR: este es un estado de advertencia temporal que dura aproximadamente 10 segundos después del encendido.

Coordinador TMR:

  • Verifique la conexión de RS485 de MS/TP.
  • Verifique que el CEG esté activo. El CEG está activo cuando el LED del bus FC está encendido.

Enrutador o repetidor TMR:

Verifique la conexión de RS485 de MS/TP.

Lost Coordinator (Coordinador perdido) Enrutador TMR: el enrutador no ha recibido un mensaje del coordinador en los últimos 15 minutos.
  • Verifique que el coordinador esté en línea.
  • Verifique que el enrutador esté en el rango de RF de al menos un otro enrutador que esté en el rango del coordinador.
  • Verifique que el repetidor no se necesite.
  • Si el problema es intermitente, seleccione otro canal o agregue un repetidor.
  • Si el canal se cambió, espere 30 minutos para que toda la red haga la transición.
Lost MS/TP connection (Conexión de MS/TP perdida) El TMR perdió la conexión con todos los demás dispositivos MS/TP en su segmento cableado.
  • Los controladores MS/TP están sin alimentación.
  • Verifique la conexión de RS485 de MS/TP.
  • Verifique que los interruptores de final de línea estén encendidos para los dispositivos de terminación en los extremos del bus MS/TP.
Duplicate MS/TP address (Dirección MS/TP duplicada) El TMR detectó que se originó un mensaje por aire en una dirección MS/TP que también está cableadas a su propio bus MS/TP.
  • Verifique que cada controlador MS/TP tenga un ajuste de dirección MS/TP exclusiva.
  • Si un TMR se reemplazó o se trasladó a otro controlador MS/TP, espere 5 minutos hasta que los cambios se propaguen en la red. La advertencia desaparece automáticamente.
El TMR detectó que un mensaje por aire de dos TMR diferentes se originó en la misma dirección MS/TP.
Duplicate coordinator (Coordinador duplicado) Coordinador TMR: antes de que el coordinador TMR inicie una nueva red, detecta que otros dispositivos ya están usando el mismo ajuste de AREA (Área) y de PAN.
  • Seleccione un valor diferente de PAN OFFSET (Compensación de PAN) para esta nueva red.
  • Si reemplazó un coordinador defectuoso por uno nuevo, haga un restablecimiento a valores de fábrica en todos los enrutadores TMR existentes y vuelva a abrir la red para que puedan incorporarse.