Puede usar el LED multicolor del TMR para determinar el estado del TMR. Esto puede resultar útil para hacer una evaluación rápida del estado del TMR durante el proceso de puesta en servicio y mantenimiento.
La tabla siguiente describe los estados de LED y los colores asociados.
| Estado de TMR | Color | Descripción |
|---|---|---|
| Operación normal | Parpadeo verde o amarillo a una velocidad acorde con la intensidad de la señal Nota: El parpadeo se detiene 5 minutos después de restablecer.
|
Verde: modo de enrutador o de repetidor Amarillo: modo de coordinador Nota: Este estado de LED también indica que la PAN está cerrada y no se pueden incorporar nuevos dispositivos.
|
| Fuera de red | De color azul fijo con un parpadeo verde | Reinicio o intento de incorporarse a la PAN. |
| Estado de puesta en servicio | Parpadeo rojo a una velocidad acorde con la intensidad de la señal | La PAN está abierta, se pueden incorporar nuevos dispositivos. |
| Estado de advertencia | Púrpura |
Uno de los siguientes estados de advertencia:
Para obtener más información, consulte Estados de advertencia del TMR. |
| Varios | Aguamarina | Actualización de firmware en curso |
| Parpadeo blanco a una velocidad de 1 Hz que se detiene después de 30 segundos | Respuesta a una solicitud de ping desde la IU local del CEG |