Estado de LED del TMR - Johnson Controls - LIT-12013900 - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - Network gateway - CEG Panel - Connected Equipment Gateway CEG1001 - TMR2400

Boletín técnico del CEG y el TMR

Brand
Johnson Controls
Product name
CEG Panel
Connected Equipment Gateway CEG1001
TMR2400
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active
Language
Español (Argentina)

Puede usar el LED multicolor del TMR para determinar el estado del TMR. Esto puede resultar útil para hacer una evaluación rápida del estado del TMR durante el proceso de puesta en servicio y mantenimiento.

La tabla siguiente describe los estados de LED y los colores asociados.

Tabla 1. Estado de LED del TMR
Estado de TMR  Color Descripción
Operación normal Parpadeo verde o amarillo a una velocidad acorde con la intensidad de la señal
Nota: El parpadeo se detiene 5 minutos después de restablecer.

Verde: modo de enrutador o de repetidor

Amarillo: modo de coordinador

Nota: Este estado de LED también indica que la PAN está cerrada y no se pueden incorporar nuevos dispositivos.
Fuera de red De color azul fijo con un parpadeo verde Reinicio o intento de incorporarse a la PAN.
Estado de puesta en servicio Parpadeo rojo a una velocidad acorde con la intensidad de la señal La PAN está abierta, se pueden incorporar nuevos dispositivos.
Estado de advertencia Púrpura

Uno de los siguientes estados de advertencia:

  • Auto-baud delay (Retraso de autobaudio)
  • Lost Coordinator (Coordinador perdido)
  • Lost MS/TP connection (Conexión de MS/TP perdida)
  • Duplicate MS/TP address (Dirección MS/TP duplicada)
  • Duplicate coordinator (Coordinador duplicado)

Para obtener más información, consulte Estados de advertencia del TMR.

Varios Aguamarina Actualización de firmware en curso
Parpadeo blanco a una velocidad de 1 Hz que se detiene después de 30 segundos Respuesta a una solicitud de ping desde la IU local del CEG