El CEG usa LED de estado para indicar estados funcionales de acuerdo con el mapa de LED que se muestra en la tabla siguiente:
| Nombre de LED | Color | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|
| POWER (Alimentación) | Azul | Apagado | El dispositivo no tiene alimentación. |
| Encendido fijo | La tensión primaria suministra alimentación. | ||
| Morado-K | Encendido fijo | El OS (Sistema operativo) se está inicializando. Vuelve a estar azul cuando la inicialización está completa. | |
| FAULT (Fallo) | Rojo | Apagado | El dispositivo está operando de forma normal. |
| Encendido fijo | Falta hardware o software, el sistema operativo todavía no está inicializado, o se está restableciendo. | ||
| Destella lento y, después, destella rápido | Se está presionando el botón (Restablecer). | ||
| Dos destellos por segundo | Secuencia de puesta en marcha. | ||
| Cinco destellos por segundo | Otra falla. | ||
| ETHERNET ACTIVITY (Actividad de Ethernet) | Verde | Apagado | El cable Ethernet no está conectado. |
| Destella | Transmisión de datos. | ||
| ETH LINK SPEED (Velocidad de enlace Ethernet) | Amarillo | Apagado | Sin conexión de red. |
| Encendido fijo | 10 Mbps | ||
| Azul | Encendido fijo | 100 Mbps | |
| RUN (Funcionamiento) | Verde | Apagado | No hay alimentación o en espera de que se inicien procesos. |
| Encendido fijo | El OS y todos los procesos monitoreados se han iniciado y el dispositivo está listo para el uso. | ||
| UPGRADE (Actualización) | Verde | Apagado | No hay actualización en curso. |
| Encendido fijo | Actualización en curso. | ||
| FC BUS (Bus FC) | Verde | Apagado | El cable no está conectado. |
| Destella con la actividad | Se están transfiriendo datos. | ||
| Wi-Fi AP | Verde | Apagado | El adaptador Wi-Fi no está conectado. |
| Encendido fijo | El adaptador Wi-no está conectado y el cliente está conectado. | ||
| Destella | Está emitiendo SSID y no hay ningún cliente conectado. | ||
| FC EOL (FC de final de línea) | Amarillo | Apagado | FC EOL no está encendido. |
| El dispositivo está en el medio del bus. | |||
| Destella | El dispositivo se está poniendo en marcha. | ||
| Verde | Encendido fijo | FC EOL está encendido. | |
| El dispositivo es el final de la línea. | |||
| Wi-Fi CLIENT (Wi-Fi cliente) | Azul | Apagado | Verifique que la llave de Wi-Fi esté instalada y que el LED de Wi-Fi Activity (Actividad de Wi-Fi) esté encendido. |
| Destella | El enrutador no está autenticado. | ||
| Encendido fijo | El enrutador está autenticado. | ||
| CLOUD (Nube) | n/a | n/a | No se admite actualmente. |
| CELLULAR (Celular) | n/a | n/a | No se admite actualmente. |