Estado de LED del CEG - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

El CEG usa LED de estado para indicar estados funcionales de acuerdo con el mapa de LED que se muestra en la tabla siguiente:

Tabla 1. Designaciones y operación de LED del CEG
Nombre de LED Color Estado Descripción
POWER (Alimentación) Azul Apagado El dispositivo no tiene alimentación.
Encendido fijo La tensión primaria suministra alimentación.
Morado-K Encendido fijo El OS (Sistema operativo) se está inicializando. Vuelve a estar azul cuando la inicialización está completa.
FAULT (Fallo) Rojo Apagado El dispositivo está operando de forma normal.
Encendido fijo Falta hardware o software, el sistema operativo todavía no está inicializado, o se está restableciendo.
Destella lento y, después, destella rápido Se está presionando el botón (Restablecer).
Dos destellos por segundo Secuencia de puesta en marcha.
Cinco destellos por segundo Otra falla.
ETHERNET ACTIVITY (Actividad de Ethernet) Verde Apagado El cable Ethernet no está conectado.
Destella Transmisión de datos.
ETH LINK SPEED (Velocidad de enlace Ethernet) Amarillo Apagado Sin conexión de red.
Encendido fijo 10 Mbps
Azul Encendido fijo 100 Mbps
RUN (Funcionamiento) Verde Apagado No hay alimentación o en espera de que se inicien procesos.
Encendido fijo El OS y todos los procesos monitoreados se han iniciado y el dispositivo está listo para el uso.
UPGRADE (Actualización) Verde Apagado No hay actualización en curso.
Encendido fijo Actualización en curso.
FC BUS (Bus FC) Verde Apagado El cable no está conectado.
Destella con la actividad Se están transfiriendo datos.
Wi-Fi AP Verde Apagado El adaptador Wi-Fi no está conectado.
Encendido fijo El adaptador Wi-no está conectado y el cliente está conectado.
Destella Está emitiendo SSID y no hay ningún cliente conectado.
FC EOL (FC de final de línea) Amarillo Apagado FC EOL no está encendido.
El dispositivo está en el medio del bus.
Destella El dispositivo se está poniendo en marcha.
Verde Encendido fijo FC EOL está encendido.
El dispositivo es el final de la línea.
Wi-Fi CLIENT (Wi-Fi cliente) Azul Apagado Verifique que la llave de Wi-Fi esté instalada y que el LED de Wi-Fi Activity (Actividad de Wi-Fi) esté encendido.
Destella El enrutador no está autenticado.
Encendido fijo El enrutador está autenticado.
CLOUD (Nube) n/a n/a No se admite actualmente.
CELLULAR (Celular) n/a n/a No se admite actualmente.