Síntoma | Posible causa y solución |
---|---|
El TMR aparece sin conexión de forma intermitente en la IU local del CEG. |
Asegúrese de que no haya una fuente de interferencia inalámbrica, como un horno de microondas o un teléfono inalámbrico de 2,4 GHz, instalada cerca de cualquier radio del TMR. Confirme que la distancia entre los dispositivos de la malla del TMR esté dentro del alcance. |
Hay enfriadores instalados en el enlace que tienen direcciones MS/TP duplicadas. Nota: Puede existir un conflicto de direcciones entre un coordinador y enfriadores dentro del rango de direcciones de 4 a 119.
|
Cada enfriador monitoreado por el CEG en el bus FC debe tener una dirección MS/TP exclusiva. Esto se aplica a los dispositivos conectados con cable al bus FC o a dispositivos conectados a través de la red inalámbrica del TMR. |
El TMR no se incorpora a la red inalámbrica. |
|