Reemplazo de un coordinador TMR existente - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Importante: Reemplace un coordinador TMR solamente si es necesario. El coordinador TMR es el centro de confianza de seguridad de la red. El coordinador TMR selecciona una clave de red al azar y distribuye de manera segura esa clave a otros dispositivos a medida que se incorporan a la PAN; además, mantiene un registro de todos los dispositivos que tienen permitido estar en la red. Cuando se reemplaza un coordinador TMR, esta información persistente se pierde y se deben restablecer a los valores de fábrica todos los enrutadores y repetidores TMR existentes y se los debe agregar nuevamente a la red.

Procedimiento

  1. Para preparar el nuevo coordinador TMR, ajuste sus interruptores AREA (Área) y PAN OFFSET (Compensación de PAN) de acuerdo con los planes del sitio.
  2. Desenchufe el coordinador TMR existente del CEG y de la fuente de alimentación.
  3. Realice el cableado del nuevo coordinador TMR al CEG y a la fuente de alimentación.
    El CEG ajusta automáticamente el TMR en el modo de coordinador cuando lo detecta. Verifique que el LED se torne amarillo para indicar el modo de coordinador.
  4. Cuando el nuevo coordinador esté activo, habilite la incorporación:
    1. Use la IU local del CEG o el botón Join (Incorporar) e inicie el temporizador de incorporación para que los enrutadores TMR puedan incorporarse a la PAN.
    2. Verifique que el LED del coordinador TMR se torne rojo para indicar que la red está abierta para la incorporación.
  5. Restablezca los enrutadores y los repetidores TMR de manera que puedan incorporarse a la nueva red que formó el nuevo coordinador TMR. Para restablecer un TMR, siga estos pasos:
    Opción 1: Restablecimiento a valores de fábrica
    1. Verifique que el TMR esté encendido y mantenga presionado el botón Join (Incorporar) hasta que el LED se realice la secuencia y se encienda de color rojo.
    2. Suelte el botón Join (Incorporar).
    3. Mientras el LED está parpadeando rápidamente de color rojo, presione nuevamente el botón Join (Incorporar).
    4. Espere hasta que el TMR se restablezca y el LED parpadee azul y verde.
    Opción 2: Alternancia del ajuste de PAN
    1. Verifique que el TMR esté encendido y cambie cualquiera de los interruptores giratorios a un nuevo valor.
    2. Espere hasta que el TMR se restablezca y el LED parpadee azul y verde.
    3. Cambie el interruptor giratorio nuevamente al ajuste original.
    4. Espere hasta que el TMR se restablezca y el LED parpadee azul y verde.