Proxy token - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Los TMR usan un esquema de prioridades para transmitir el token para otros dispositivos MS/TP detectados en segmentos MS/TP remotos. Ese esquema permite que algunos dispositivos de Johnson Controls, por ejemplo el CEG, detecten con rapidez dispositivos MS/TP activos sin emitir solicitudes WHO-IS de BACnet. Las emisiones pueden producir alteraciones en una red de malla inalámbrica.

Este esquema de proxy token de propiedad privada puede no ser compatible con algunos dispositivos MS/TP BACnet de terceros. Si eso sucede, puede deshabilitar esta característica desde la IU local del CEG o cambiando el objeto BACnet de Proxy Token (Token proxy) BV[2] a Disable (0) (Deshabilitar [0]).

Nota: No se ha encontrado ningún dispositivo que sea incompatible con este esquema.