Cambio del canal inalámbrico activo - Johnson Controls - LIT-12013900 - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - Network gateway - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel - TMR Wireless Router

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Cuando el coordinador TMR inicia la PAN, selecciona un canal inalámbrico que tenga la menor cantidad de ruido e incluya el menor número de otras redes. El coordinador TMR selecciona de los canales 15, 20 y 25, ya que estos canales 802-4-15 se encuentran entre los canales Wi-Fi estándar 1, 6 y 11. Consulte Apéndice B: Lo básico de la tecnología inalámbrica del TMR para ver más detalles.

Cuando el coordinador TMR selecciona el canal, la PAN permanece en ese canal. Sin embargo, ese canal puede abarrotarse o tornarse inaceptable por otra cosa debido a cambios en el entorno. Cuando eso suceda, puede cambiar manualmente el canal del CEG.

Cuando se cambia el canal, el coordinador TMR envía un comando a la red para que todos los dispositivos TMR cambien al mismo tiempo. Sin embargo, algunos TMR podrían no recibir el comando del coordinador TMR. Esos TMR pasan a un estado de advertencia de coordinador perdido y su LED se torna de color púrpura. Los dispositivos MS/TP conectados a esos TMR también pueden aparecer sin conexión en la IU local del CEG. Esos TMR buscan el coordinador TMR en los otros canales hasta que encuentran el nuevo canal.

El proceso de localización del coordinador TMR y el regreso al estado con conexión de los dispositivos MS/TP puede tardar hasta 30 minutos en función del entorno de RF.