Actualización de firmware para el TMR - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

El paquete de actualización de software para el CEG también incluye el firmware compatible más reciente para un coordinador TMR que se conecte al CEG. La actualización para el coordinador TMR se ejecuta en segundo plano y no se requiere ninguna intervención manual. Después de que el coordinador TMR recibe y valida el archivo con el nuevo firmware, se restablece automáticamente y se inicia con la imagen del nuevo firmware.

Una vez que el coordinador TMR completa su propia actualización de software, actualiza automáticamente el firmware en cada enrutador y repetidor TMR conectado a su PAN. El coordinador actualiza un enrutador o repetidor a la vez para reducir la carga para la red. La actualización de cada TMR puede tardar hasta 10 minutos.

Nota: Durante la actualización de firmware, el rendimiento de la red puede degradarse y los WEFC conectados a TMR donde hay una actualización en curso pueden aparecer temporalmente sin conexión para el dispositivo de supervisión.
Importante: El LED de cada dispositivo TMR se torna de color aguamarina para indicar que hay una actualización de firmware en curso. No apague el dispositivo durante ese tiempo.