Mantenimiento de la red TMR - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active
El mantenimiento de la red incluye las tareas siguientes:
  • Reemplazo de un coordinador, un enrutador o un repetidor TMR existente
  • Operaciones avanzadas:
    • Actualización del firmware
    • Cambio del canal inalámbrico activo
    • Cambio de potencia de transmisión
    • Deshabilitación de la característica proxy token