Aplicaciones - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Puede usar los métodos siguientes para transmitir datos de enfriadores a través del CEG al CEP (portal de equipos conectados):

  • De forma inalámbrica si agrega el enrutador inalámbricos TMR al puerto BACnet MS/TP del enfriador
  • Directamente, o por cable, si conecta al mismo enlace BACnet MS/TP que el enfriador
Nota: El CEG admite dispositivos BACnet MS/TP con el protocolo BACnet revisión 4 o posterior. Sin embargo, para un rendimiento óptimo de la red, use dispositivos con el protocolo BACnet revisión 15 o posterior.