Dirección de CEG en la red - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Cada dispositivo BACnet de la red MS/TP requiere una dirección del dispositivo para coordinar la comunicación. La dirección del dispositivo en la red debe ser exclusiva con respecto a todos los demás dispositivos de la red. La dirección predeterminada del CEG es 116.

El CEG detecta qué hay en el bus y usa esos dispositivos de manera exacta.

Nota: Las direcciones de dispositivos en un bus no requieren que el cableado de los dispositivos del bus se haga en un orden secuencial.