Conexión de equipos de red BACnet MS/TP con cable - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Use el bus FC de 4 clavijas del CEG para conectar sus equipos de red BACnet MS/TP. Realice el cableado entre el CEG y los controladores MS/TP en una configuración de cableado en cadena margarita.

Procedimiento

Realice el cableado de las clavijas RS485 +, -, y COM. No haga la conexión con la clavija PWR.
Importante: Si el CEG está al final de un segmento del bus MS/TP, ajuste el interruptor de final de línea (FC EOL) en ON (Encendido). Si el CEG no está al final de un segmento del bus MS/TP, ajuste el interruptor de final de línea (FC EOL) en OFF (Apagado). Si usa un cable blindado, no conecte el cable blindado al CEG. Para conectar el CEG en una cadena margarita, conecte los blindajes con una tuerca de alambre o un conector similar.