Conexión de controladores SC-EQ con cable (conexión preferida para todos los equipos York) - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Procedimiento

Conecte el cable RJ-12 entre el puerto J1 de CS RJ de SC-EQ y el conector RJ-12 de 6 clavijas del bus FC del CEG como se muestra en la figura que sigue.
Figura 1. Conexión del controlador SC-EQ con el CEG
Importante: Al enchufar el cable RJ-12 en el puerto J2 de BAS RJ de SC-EQ se pueden exponer otros equipos de la red BAS al CEG.