Verificación de la operación inalámbrica - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Nota: Cuando se aplica alimentación por primera vez a los dispositivos de la red inalámbrica, algunos WEFC pueden alternar de estar en línea a estar sin conexión en el CEG durante un período breve hasta que todo el enlace finalice su procedimiento de puesta en marcha. Esta es la operación normal.

Para verificar la operación inalámbrica, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Inicie sesión en la IU local del CEG y verifique que los coordinadores TMR conectados y todos los WEFC aparezcan en la lista de dispositivos.
    Nota: El CEG puede tardar hasta 5 minutos en detectar por completo los puntos disponibles en cada WEFC. Durante ese tiempo, es posible que el WEFC muestre una indicación Not Supported (No compatible).
  2. Desplácese hasta la página Diagnostics (Diagnóstico) en la IU local del CEG para comprobar el rendimiento de la red de malla inalámbrica, incluido el estado en línea y la intensidad de la señal inalámbrica.
  3. Necesario: Antes de irse del sitio, asegúrese de deshabilitar el botón Join (Incorporar).