Operación de MS/TP BACnet del TMR - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Dirección del TMR en la red MS/TP

El TMR es un dispositivo que gestiona MS/TP en el segmento MS/TP BACnet al que está cableado directamente. La dirección de los TMR en el anillo se determina sumando 118 a la posición del interruptor AREA (Área). Eso proporciona un rango de 118 a 127.

Dirección MS/TP = 118 + interruptor AREA

Importante: Seleccione el valor de AREA (Área) de modo que la dirección MS/TP no esté en conflicto con ningún otro controlador de la red MS/TP.
Nota: La dirección MS/TP de cada TMR en la misma PAN inalámbrica es la misma dirección en su segmento cableado respectivo. Esto no causa un conflicto, ya que los enrutadores TMR remotos no son visibles directamente para el segmento de red MS/TP local.

Determinación de velocidad en baudios

El TMR admite un esquema de autobaudio y se sincroniza automáticamente con un bus MS/TP activo con las siguientes velocidades en baudios: 9600, 19200, 38400 o 76800.

Nota: Podría ser necesario configurar algunos dispositivos de terceros para que admitan la velocidad de baudios de 38.400.

Si el TMR en modo de enrutador no detecta ninguna actividad de MS/TP, el tiempo de espera caducará aproximadamente 10 segundos después del encendido e iniciará el anillo a la velocidad de 38.400 baudios. Otros controladores que también estén en modo de autobaudio pueden sincronizarse a esta velocidad en baudios e incorporarse al anillo MS/TP.

El TMR en modo de coordinador también admite autobaudio. Sin embargo, no intenta iniciar el anillo de token de MS/TP si no detecta ningún otro dispositivo.

El TMR en modo de enrutador o de coordinador también indica una advertencia de autobaudio cuando no detecta ningún otro dispositivo y su LED se torna púrpura tenue. Sin embargo, el TMR en modo de repetidor autónomo no indica una advertencia si no detecta ningún otro dispositivo.