Instalación del TMR como un repetidor inalámbrico - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Procedimiento

Para instalar el TMR como repetidor, siga estos pasos:

  1. Ajuste los interruptores AREA (Área) y PAN OFFSET (Compensación de PAN) en el TMR de acuerdo con los planes de trabajo.
  2. Conecte el TMR a una fuente de alimentación de 24 VCA.
  3. Siga los pasos de Agregado de nuevos dispositivos inalámbricos a una red en funcionamientos para agregar el repetidor TMR a la red.