Conexión del enrutador inalámbrico TMR a un dispositivo BACnet - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Procedimiento

Para conectar el enrutador inalámbrico TMR a un enfriador, siga estos pasos:

  1. Realice el cableado del TMR al enfriador de acuerdo con la Guía de instalación del TMR (Pieza n.° 24-11461-00020).
  2. Ajuste los interruptores AREA (Área) y PAN OFFSET (Compensación de PAN) en el enrutador TMR de acuerdo con las mismas posiciones que el coordinador TMR que está conectado al CEG.
  3. En cada WEFC, ajuste el interruptor de dirección MS/TP de acuerdo con los planes del trabajo.
  4. Asegúrese de que el ajuste de la dirección MS/TP en todos los WEFC sea exclusivo en todo el bus FC tanto para las conexiones con cable como para las inalámbricas.