Conexión del coordinador TMR a un CEG - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

El panel del CEG se envía con un coordinador TMR preinstalado. Si no es así, se lo puede instalar en el campo. El panel del CEG también permite un segundo TMR cuando se requiere.

Procedimiento

  1. Realice el cableado del coordinador TMR al bus FC del CEG. Use el conector RJ-12 o el bloque de terminales del TMR y el CEG. Si usa el bloque de terminales, la alimentación de SA puede ser de 15 a 24 VCA/VCC. Para ver los detalles, consulte la documentación de instalación del TMR y el CEG.
    Figura 1. Bloque de terminales
    Figura 2. Conector RJ12
  2. Ajuste los interruptores AREA (Área) y PAN OFFSET (Compensación de PAN) en el mismo valor en el coordinador TMR y en todos los enrutadores asignados a la misma PAN.
    Nota: El ajuste predeterminado de fábrica es 0 para AREA (Área) y 00 para PAN OFFSET (Compensación de PAN). Si se instala otro panel del CEG en el mismo sitio, ajuste PAN OFFSET (Compensación de PAN en un valor exclusivo.
    Nota: Si se instala un segundo TMR en un panel del CEG existente, ajuste AREA (Área) en un valor exclusivo.
  3. Asegúrese de que el ajuste de la dirección MS/TP en todos los WEFC sea exclusivo en todo el bus FC tanto para las conexiones con cable como para las inalámbricas.