Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Se puede conectar más de un controlador MS/TP al mismo enrutador TMR. Esto resulta útil si instala los controladores en el mismo panel de control, o muy cerca, de modo que es más económico hacer el cableado de los controladores juntos en lugar de conectar un TMR a cada controlador.
Figura 1. Múltiples dispositivos BACnet conectados a un TMR
Procedimiento
- Use cableado en cadena margarita para los bloques de terminales del bus FC en los TMR y los controladores MS/TP. Para ver detalles, consulte la documentación de instalación del TMR y el CEG. Consulte Tabla 1
- Ajuste los interruptores AREA (Área) y PAN OFFSET (Compensación de PAN) en el mismo valor en todos los enrutadores asignados a la misma PAN.
- Asegúrese de que el ajuste de la dirección MS/TP en todos los WEFC sea exclusivo en todo el bus FC tanto para las conexiones con cable como para las inalámbricas.