Las ubicaciones o aplicaciones que prohíben los teléfonos celulares o los sistemas Wi-Fi no son adecuadas para productos inalámbricos.
No use productos inalámbricos en aplicaciones que no puedan tolerar interferencia intermitente, por ejemplo donde sucedería lo siguiente en caso de perturbaciones de la señal:
- Características de control críticas afectarían la seguridad personal o causarían grandes pérdidas económicas, incluso aplicaciones secundarias (de respaldo) para seguridad personal.
- Se cerrarían centros de datos, líneas de producción o áreas críticas.
- Se produciría la pérdida de control crítico por pérdida de datos de comunicaciones de sensores de humedad o de temperatura.
- Los ventiladores de operación de escape o las unidades de gestión de aire (AHU) alterarían un modo de depuración o presurización.
- Los informes requeridos por los puntos de seguridad de clientes monitoreados se invalidarían por datos faltantes.