Alimentación del enrutador inalámbrico TMR - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para alimentar enrutador inalámbrico TMR, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Suministre energía a cada WEFC y TMR.
  2. Verifique que el WEFC tenga conectividad MS/TP. Los enfriadores York tienen conectividad cuando el LED del bus CS parpadea a 1 Hz.
  3. Si la PAN está cerrada para la incorporación, el LED del TMR está encendido fijo de color azul con un parpadeo verde para indicar que está intentando unirse a la PAN seleccionada.
  4. Si la PAN se abre para la incorporación, verifique que el LED del TMR se torne de color rojo e indique una buena intensidad en aproximadamente 10 segundos. Si el LED indica una intensidad de la señal deficiente o no destella, consulte Solución de problemas.
    Nota: El LED puede pasar por varios colores antes de establecerse en el color de su estado actual. Consulte Tabla 1 para obtener información sobre estados de los LED.