Ajuste de AREA y PAN OFFSET para una red inalámbrica - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Cuando selecciona un valor de AREA y PAN OFFSET (Área y Compensación de PAN) para una red inalámbrica, respete las pautas siguientes:

  • Ajuste todos los dispositivos de una sola red de malla inalámbrica con el mismo valor para AREA y PAN OFFSET (Área y Compensación de PAN).
  • Seleccione valores de PAN OFFSET (Compensación de PAN) que sean exclusivos para el sitio.
    Importante: Para evitar interferencias, asigne un valor exclusivo de PAN OFFSET (Compensación de PAN) para cada una de las redes inalámbricas de un edificio. Un valor exclusivo para PAN OFFSET (Compensación de PAN) es particularmente importante si existen PAN en pisos adyacentes de un edificio. No use el mismo valor de PAN OFFSET (Compensación de PAN) en múltiples redes inalámbricas de un edificio, incluso aunque las distancias de transmisión no parezcan superponerse.
  • Seleccione un ajuste de AREA (Área) que sea exclusivo para cada grupo de TMR que se conecte al mismo CEG.
    Figura 1. Interruptores AREA y PAN OFFSET

Cuando analice el tráfico de comunicaciones por aire con un detector inalámbrico y una herramienta de software, como Wireshark, es útil que conozca la ID real de la PAN. La ID de PAN real de la red inalámbrica es una combinación de los ajustes de AREA y PAN OFFSET (Área y Compensación de PAN), como sigue:

ID de PAN real = 1000 + 100 * Ajuste de AREA + PAN OFFSET