Instalación del TMR - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Consulte la Guía de instalación del TMR (Pieza n.° 24-11461-00020) para ver los detalles completos sobre cómo instalar el TMR.

Importante: No conecte el TMR al controlador de enfriadores antes de ajustar los interruptores PAN OFFSET (Compensación de PAN) y AREA (Área) para que concuerden con el TMR que esté instalado en el panel del CEG.

Procedimiento

  1. Ajuste los interruptores PAN OFFSET (Compensación de PAN) y AREA (Área) de acuerdo con los documentos de diseño del sitio.
  2. Conecte el TMR al controlador de enfriadores.
    1. En el caso de enfriadores York con placas SC-EQ, conecte un cable RJ-12 del TMR al puerto RJ-12 de servicios conectados (CS) de SC-EQ, que suministra tanto la comunicación como la alimentación.
    2. En el caso de enfriadores de terceros o enfriadores York heredados, use los terminales de tornillo del TMR para conectar tanto la comunicación como la alimentación de MS/TP.