Consideraciones sobre rendimiento para dispositivos BACnet de terceros - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

El rendimiento de la red puede degradarse cuando se agregan dispositivos de terceros en el mismo enlace MS/TP si esos dispositivos no cumplen con los requisitos mínimos indicados en Tabla 1. La experiencia real en el trabajo ha mostrado que apenas cinco dispositivos pueden generar problemas de rendimiento significativos, aunque hay otras variables que pueden afectar el rendimiento, como el número de objetos por dispositivo. Para mejorar el rendimiento de la red, asegúrese de que los dispositivos de terceros también cumplan con los requisitos preferidos.

Tabla 1. Requisitos de rendimiento para dispositivos BACnet de terceros
Enlace MS/TP y servicios BACnet Requisito
Dispositivos en enlace MS/TP Dispositivo MS/TP principal Obligatorio
Velocidad en baudios de 38.400 bps Mínimo
APDU (Unidad de datos de protocolo de aplicación) de 480 bytes Aceptable
APDU de 200 bytes Preferido
Segmentación en MS/TP Aceptable
Servicios BACnet BACnet versión 1, revisión 4 o posterior Mínimo
BACnet versión 1, revisión 15 o posterior Preferido
Perfil de dispositivo de B-SA o B-SS Mínimo
Certificado por BACnet Mínimo
+ Read Property Multiple, Execute Preferido
+ Subscribe COV, Execute Preferido
+ Write Property Multiple, Execute Preferido