El rendimiento de la red puede degradarse cuando se agregan dispositivos de terceros en el mismo enlace MS/TP si esos dispositivos no cumplen con los requisitos mínimos indicados en Tabla 1. La experiencia real en el trabajo ha mostrado que apenas cinco dispositivos pueden generar problemas de rendimiento significativos, aunque hay otras variables que pueden afectar el rendimiento, como el número de objetos por dispositivo. Para mejorar el rendimiento de la red, asegúrese de que los dispositivos de terceros también cumplan con los requisitos preferidos.
Enlace MS/TP y servicios BACnet | Requisito | |
---|---|---|
Dispositivos en enlace MS/TP | Dispositivo MS/TP principal | Obligatorio |
Velocidad en baudios de 38.400 bps | Mínimo | |
APDU (Unidad de datos de protocolo de aplicación) de 480 bytes | Aceptable | |
APDU de 200 bytes | Preferido | |
Segmentación en MS/TP | Aceptable | |
Servicios BACnet | BACnet versión 1, revisión 4 o posterior | Mínimo |
BACnet versión 1, revisión 15 o posterior | Preferido | |
Perfil de dispositivo de B-SA o B-SS | Mínimo | |
Certificado por BACnet | Mínimo | |
+ Read Property Multiple, Execute | Preferido | |
+ Subscribe COV, Execute | Preferido | |
+ Write Property Multiple, Execute | Preferido |