Antes de la instalación - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Antes de montar e instalar el panel, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

  • Fácil accesibilidad a la alimentación. El panel requiere una alimentación de 120 VCA a 240 VCC para operar.
  • Acceso al enlace de comunicación. Determine si ya hay una red BACnet MS/TP existente y cómo puede conectarse con facilidad en el mismo enlace.
  • Si usa opciones inalámbricas de TMR, considere dónde puede ubicar el panel para limitar el número de saltos y la distancia entre puntos de extremo inalámbricos.
  • Comunicación celular para transmitir datos. Puede usar su propio dispositivo celular como medidor rudimentario para evaluar la señal disponible. Si su dispositivo celular no puede recibir una señal, es posible que el módem celular también tenga dificultad para recibirla.
  • Si conecta el CEG a enfriadores York con placas de SC-EQ (Equipos conectados inteligentes), asegúrese de que todos los SC-EQ estén ejecutando la versión 3.5.x.x o superior para garantizar la compatibilidad con el CEG.